TPS563211使用 AECM 进行控制拓扑、因此必须测量 AECM 的波特图吗?
如果是、则 AECM 模式的通过/失败标准是什么。 示例:增益裕度超过? dB,相位裕度超过? 度。
如果否、如何确认 AECM 模式的稳定性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS563211使用 AECM 进行控制拓扑、因此必须测量 AECM 的波特图吗?
如果是、则 AECM 模式的通过/失败标准是什么。 示例:增益裕度超过? dB,相位裕度超过? 度。
如果否、如何确认 AECM 模式的稳定性?
您好、Zixu、
请参阅附件的第8页、它测量 AECM 拓扑的波特图、结果不超过45度和10dB。 因此 、这就是我发布此问题的原因。 您能帮您再次确认这一点、还是有人能为波特图提供 TPS563211EVM 测试结果。
顺便说一下、根据您的意见、45度和10dB 对于降压转换器而言是很好的选择。 这是否包括 DCAP 拓扑?
您好、Shihchin、
为了稳定工作、建议 PM 大于45度、但这并不意味着如果 PM 小于45度、转换器工作稳定。
如果您想知道转换器是否可以稳定工作、除了波特图:之外、还应包括一些测试
负载瞬态性能。 检查输出电压中是否存在振铃
稳态 SW 波形和 Vout 纹波。 检查 SW 波形中是否存在多脉冲以及极高的输出电压纹波。
PM 和 GM 的建议规则也适用于 DCAP。
BRS
Zixu
您好、Shhchin、
可以添加前馈电容器(CFF)来改善 PM。
由于 AECM 的波特图与 DCAP 非常相似、因此可使用以下应用手册来选择 CFF
D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计–第2部分(TI.com)
BRS
Zixu