Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好,先生
我们在项目中使用了 BQ76952芯片、但发现温度采样偏差很大。
我们选择的18K 电阻器、当采样电阻为10K 时、温度下的103应该为25摄氏度。 但 BQ76952读取的数据为30摄氏度。
数据如下。

EVA 是 BQ76952EVM BMS029B。 ARM 是另一个芯片。
,我想咨询、
1. BQ76952为何在相同电阻下对采样值的偏离更大?
2.如何使用 BQ76952提供的温度校准功能? 它是直接向最终温度采样结果中添加还是减去温度偏移? 
我们将 BQ76952EVM 校准为10K、并将温度设置为25摄氏度。使用5K 电阻器时、EVM 上传的温度为44摄氏度、实际上此时的温度应为41摄氏度。 为了使 BQ76952上载的温度更加精确、我们应该怎么做?
谢谢,