This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何使用 BQ76952温度校准

Guru**** 2765835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193645/bq76952-how-to-use-the-bq76952-temperature-calibration

器件型号:BQ76952

您好,先生

     我们在项目中使用了 BQ76952芯片、但发现温度采样偏差很大。

     我们选择的18K 电阻器、当采样电阻为10K 时、温度下的103应该为25摄氏度。 但 BQ76952读取的数据为30摄氏度。

     数据如下。

   

   EVA 是 BQ76952EVM BMS029B。 ARM 是另一个芯片。   

   ,我想咨询、
   1. BQ76952为何在相同电阻下对采样值的偏离更大?


   2.如何使用 BQ76952提供的温度校准功能? 它是直接向最终温度采样结果中添加还是减去温度偏移?

我们将 BQ76952EVM 校准为10K、并将温度设置为25摄氏度。使用5K 电阻器时、EVM 上传的温度为44摄氏度、实际上此时的温度应为41摄氏度。 为了使 BQ76952上载的温度更加精确、我们应该怎么做?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用了我们的热敏电阻系数计算器工具? 请单击此处

    此致、
    何塞·库瑟