Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9759
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 主题中讨论的其他器件: PMP9759
您好!
我将使用 TPS63020的 PSpice 模型并将其配置为驱动 TEC (简单地建模为2 Ω 电阻器)。 我正在进行连接、如应用手册 PMP9759中所示。 SPICE 模型在此配置中似乎不起作用。 相反、如果我将电阻器/TEC 连接到 GND 而不是连接到输入引脚、则仿真似乎正常。 您能不能建议我如何使该模型作为 TEC 控制器工作、如应用手册中所示? 我假设当输出电压接近输入电压时、可能存在一定的不连续性、然后仿真不会闭合(即输出未调节、FB 引脚偏离标称0.5V)。
SSC