This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020 Spice 模型

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, PMP9759

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192490/tps63020-tps63020-spice-model

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: PMP9759

您好!

我将使用 TPS63020的 PSpice 模型并将其配置为驱动 TEC (简单地建模为2 Ω 电阻器)。  我正在进行连接、如应用手册 PMP9759中所示。  SPICE 模型在此配置中似乎不起作用。  相反、如果我将电阻器/TEC 连接到 GND 而不是连接到输入引脚、则仿真似乎正常。  您能不能建议我如何使该模型作为 TEC 控制器工作、如应用手册中所示?  我假设当输出电压接近输入电压时、可能存在一定的不连续性、然后仿真不会闭合(即输出未调节、FB 引脚偏离标称0.5V)。

SSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    是否可以共享 PSpice 文件?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、我是否可以通过单独的电子邮件发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Steve、很抱歉耽误你的时间。

    您可以通过以下地址与我联系 :tao-zhang@ti.com

    此致

    TAO