This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:寄存器配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191484/tps55288-register-configuration

器件型号:TPS55288

您好,团队

客户有一些问题。

1) 1)我的电路和 webench 建议的电路没有问题。 能否帮助我检查为什么寄存器0x02的第7位设置为1、但无法输出电压?

2) 2) 当输入为8V 时、芯片将被烧坏。 导致芯片烧坏的原因

3) 3) 将此芯片用于输入5-8V 和输出21V 2A。 是否有基准电路? 是否有有关寄存器配置的教程?

请帮帮我。

谢谢、此致、

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    请分享客户的应用 Vin 范围、Vout 范围、最大 Iout 信息和原理图、布局。

    我们将首先查看原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,  

    感谢您的快速回复。

    客户表示

    1) 1)电压输入范围为5-8V、 电压输出范围为0.8V-20V 2A。

    这是 SCH

    2) 2)  我们目前有两个输入电压选项、并遇到以下问题:
    输入电压由5V/3.8A 适配器提供、tps55288的电压只能输出到5V、最初怀疑电路中有 TVS 和保险丝保护电路、 以及瞬态电压、此时电压上升太高、导致电压上升。 但是、用额定值较高的器件替换 TVS 和保险丝也不能提高、最大值也是5V。
    2.输入电压可以使用8V/2A 电源进行降压/升压、但当调试期间11V 降至9V 时、电路中的 MOS 和 IC 集成的 MOS 以及输出电路中的电容会被分解(电容的额定电压为16V)。

    寄存器问题:
    当0x02寄存器设置为0x80时、电路不会正常输出输出电压

    其他问题:
    电路中的电感器啸叫声有时会很大
    我们当前处于调试电路中、但尚未加载
    当前设置为内部反馈

    请帮帮我。

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您分享原理图和背景。 您还可以共享布局文件吗?  

    我可以看到以下原理图问题:

    VCC 引脚电容 C245必须为4.7uF 或更大。  

    2.补偿参数不正确。 建议先将 R160更改为10千欧。

    很难说出根本原因。 VCC 电容器和布局都具有很高的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。

    客户没有和我们分享布局文件。 抱歉。

    他对布局和 mos 有一些疑问、以下是内容:

    1) 1) 布局时、我应该注意什么?

    2) 2) 电路的哪些部分设计不当、导致 tps55288的输出电压发生故障?

    3) 3) 导致电路中 MOS 晶体管击穿的因素是什么?

    期待您的回复。

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    1) 1)请查看应用手册https://www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf?ts=1675651048292&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    布局对于该器件非常重要。

    2) 2)有多种原因可能导致器件故障。 例如 VCC、补偿、驱动器电路、MOSFET、电感器、 等等

    3)见上文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack,

    感谢您的回复。

    客户还有其他问题

    另一个问题是如何计算补偿的电阻匹配大小? comp 的电阻更改为10k、似乎电感的啸声不太明显。

    请帮帮我。

    谢谢、此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您的联系。 我将查看整个主题并 在2小时内回复。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    谢谢。

    此致、

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    感谢您的耐心等待。

    寄存器02h 的位7是电流限制 EN 位、将其设置为高电平将启用输出电流限制。 它不启用输出电压。 06h 模式寄存器的位7为 OE、用于输出使能。

    2.当设置 Vin=8V 时、输出电压和 Iout 是多少? 和其他参数设置?

    3.客户必须将 C245更改为4.7uF 并再次进行实验。 VCC 引脚的电容过小、如果 VCC 不稳定、可能会导致不可预知的行为、甚至会损坏器件。

    4.关于电感器啸叫声、您能否让客户捕获电感器电流、SW1、SW2和输出电压的波形?

    关于布局、请参阅 Zack 之前发布的布局指南。 如果客户已发送给您、请与我们分享布局。

    6.关于补偿参数计算、请参阅可在产品页面上下载的计算工具。 TPS55288

    此致、

    布莱斯