This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82480:TPSM82480可安装或未达到 Vout 设置

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878295/tpsm82480-tpsm82480-instable-or-don-t-reach-the-vout-setting

器件型号:TPSM82480

您好!

我有一个包含3个 TPSM82480器件的板。

一个用于生成1.2V (从3.3)、另一个用于生成1.0V (从3.3)、最后一个用于生成1.8V (始终从3.3)。

前两项工作正常、但对于1.8V 的产生、我们遇到了问题。

如果我使用 Web 工具建议的电阻分压器(R1 =240K、R2=120K)的"标准"值、则器件明显不稳定(即使使用36pF 的馈电容器也是如此。

为了增加流入电阻分压器的电流、我尝试降低电阻器的值、保持相同的比率。 现在、R1=150K、R2为75K。

Vout 变得稳定,但它没有达到1.8V...的目标值。 它卡在1.2V,无法更改它…

有什么建议,请?

提前感谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Andrea、

    您能否分享您的原理图和 PCB 布局?  输出端(包括负载端)有多少额外的输出电容?

    这种行为是否发生在多个 PCB 上?  您能否共享输入电压、输出电压、FB 和 PG 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您是否能够解决此问题、或者您是否仍需要对其进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉迟到了。

    就 PCB 布局而言,这是使用数据表提供的布局示例...来实现的  布局与以前的设备相同...

    是的,我最近收到的其他 PCB 上的行为也是一样的...

    与其他两个器件的主要区别在于负载电容器的数量。

    正常工作的设备,它们实际上会看到大约100uF 的东西。。。

    不起作用的器件用于提供 Xilinx FPGA 的1.8V Vccaux、并为差分低电压降压转换器(TPS7A8xxx 系列)提供、因此、它实际上可能具有大量的负载电容器。

    第一个估计值大约为600uF 或更高....

    我很确定这是 TPSM82480上的稳定性/保护问题、而不是负载问题(当我移除 TPSM 并放置外部电源时一切正常)。

    我在数据表中发现了几条线路,告诉我,如果使用“大”负载电容器,则必须在 SS 引脚上使用电容器,以避免折返峰值电流限制...

    今天我在 SS 引脚上有一个10nF 的电容器... 够了吗?  这是不稳定性的原因吗?

    我还尝试使用您提供的 PSPICE 瞬态模型在我的 TINA 中对其进行仿真,但我没有成功地将其转换为原理图宏...  一些线索?

    提前感谢

    Andrea

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的解释。

    600uF 太大。  D/S 的第8.2.2.3节对此进行了说明  600uF 是以电气方式连接到1.8V 输出、还是位于 LDO 之后?  可以减小它吗?   

    Vin、Vout、SS/TR 和 EN 的波形将帮助我了解您看到的内容。  但它很可能与输出电容过大有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的,我有很多去耦电容器(几百 uF)直接连接到1.8V .... 在 LDO 之前 ...

    我了解到4x47uF 只是实现稳定性所必需的、我可以添加更多内容来稳定负载并过滤其他降压/LDO 的拒绝...  我弄错了吗?

    为了保持 TPSM 稳定、我真的可以考虑添加哪些负载电容器?

    明天早上,我将尝试降低负载电容器,并向您提供示波器屏幕截图,但我想知道不通过的限制是什么...

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    遗憾的是、该器件无法区分存在多少电容来实现其稳定性以及存在哪些电容来对负载进行去耦-所有这些电容以电气方式连接到同一网络-模块的输出电压。  这意味着必须考虑所有因素、并将影响稳定性。  D/S 建议使用小于150uF 的有效电容。  这假设陶瓷电容器没有 ESR。  该电容值应是安全的、并使器件保持稳定。

    您可能能够在应用中提供更多支持、这可以通过电源模块的波特图来确定。  最好在稳定的系统上运行波特图(移除一些电容器)、然后查看相位裕度。  这是电源稳定性的常用测量方法。

    FPGA 是否需要如此大的电容?  现代电源通常不再需要这些高电平值、而现代电源具有更快的控制环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    今天发生了一些有趣的事情...

    第一个:在1.8V 电压下,我移除了所有的负载电容器,结果是:同样...  不管用

    第二:在带有非填充电容器的同一电路板上 ,我采用了提供1.2V 的 TPSM…… 重新调整为输出1.8并将其连接至1.8V 负载.....  很不错!

    第三:我收到了一些新的 PCB ...  这意味着满载电容... 和... 提供1.8V 电压的 TPSM 工作!!

    我很高兴它能正常工作,但现在我不能理解...

    好的、可能在前两块电路板上出现了组装问题(仔细观察器件在 PCB 焊盘上似乎有一点"偏移")、但我们如何解释这样一个事实:在满载电容器时、TPSM82480工作 且稳定?

    提前感谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您分享测试结果。  您最初只测试了2块电路板吗?  这是一个非常小的样本大小、并且可能是同样的制造/焊接问题影响到这两个器件。

    150uF 限值假定为全陶瓷电容。  您的600uF 电容器全部是陶瓷电容器吗?  您能否为超过5uF 的电容器发送实际器件型号?

    您是否能够在这些电路上运行波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您是否有机会测量一些波形或波特图?  您使用的是哪种类型的输出电容器?