您好!
我有一个包含3个 TPSM82480器件的板。
一个用于生成1.2V (从3.3)、另一个用于生成1.0V (从3.3)、最后一个用于生成1.8V (始终从3.3)。
前两项工作正常、但对于1.8V 的产生、我们遇到了问题。
如果我使用 Web 工具建议的电阻分压器(R1 =240K、R2=120K)的"标准"值、则器件明显不稳定(即使使用36pF 的馈电容器也是如此。
为了增加流入电阻分压器的电流、我尝试降低电阻器的值、保持相同的比率。 现在、R1=150K、R2为75K。
Vout 变得稳定,但它没有达到1.8V...的目标值。 它卡在1.2V,无法更改它…
有什么建议,请?
提前感谢、祝您愉快。