请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好、整个团队
存在有关器件 BQ7791506的 OVP 行为的查询
假设将 a12V 电池组插入峰值电压为21V 的充电器中、CHG MOSFET 的行为是什么? 它是暂时关闭还是进入激活区域、直至充电器输出稳定?
在这种情况下、CHG FET 上会暂时出现高电压、这是否会导致 FET 驱动器出现任何问题?
此致、
Mahendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mahendra、
如果在 DSG 关断时电池在12V 电压下处于 UV、CHG 仍处于开启状态、请考虑 BQ77915数据表图21中的原理图。 CHG 将在接近12V 电池电压时上拉。 由于 Q2放电 FET 关断、PACK-将被 RCHG 和 RGS_CHG 上拉。 LD 电阻器也将在 PACK-上下拉。
当连接21V 充电器时、它将拉低 PACK-尝试达到(12-21)=-9V、但 Q1 FET 将在 PACK-降至约0V 时导通。 当 PACK-低于0时、电流将流入 Q2的体二极管中以允许充电、然后 BQ77915的体二极管保护会导通 DSG、Q2也导通。
如果您的 Q1缓慢导通、则可能会看到较大的 VGS、请考虑 您是否需要图25所示的齐纳二极管。