This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:查询器件的输入 OVP 行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880818/bq77915-query-on-input-ovp-behavior-of-the-device

器件型号:BQ77915

大家好、整个团队

存在有关器件 BQ7791506的 OVP 行为的查询

假设将 a12V 电池组插入峰值电压为21V 的充电器中、CHG MOSFET 的行为是什么? 它是暂时关闭还是进入激活区域、直至充电器输出稳定?

在这种情况下、CHG FET 上会暂时出现高电压、这是否会导致 FET 驱动器出现任何问题?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    如果在 DSG 关断时电池在12V 电压下处于 UV、CHG 仍处于开启状态、请考虑 BQ77915数据表图21中的原理图。 CHG 将在接近12V 电池电压时上拉。  由于 Q2放电 FET 关断、PACK-将被 RCHG 和 RGS_CHG 上拉。  LD 电阻器也将在 PACK-上下拉。

    当连接21V 充电器时、它将拉低 PACK-尝试达到(12-21)=-9V、但 Q1 FET 将在 PACK-降至约0V 时导通。  当 PACK-低于0时、电流将流入 Q2的体二极管中以允许充电、然后 BQ77915的体二极管保护会导通 DSG、Q2也导通。

    如果您的 Q1缓慢导通、则可能会看到较大的 VGS、请考虑 您是否需要图25所示的齐纳二极管。