This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:充电电流设置和默认充电电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880589/bq25895m-charging-current-setting-and-default-charging-current

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25616

大家好、

我的客户使用 BQ25895M 作为解决方案、并有以下2个问题:

1.如何更改充电电流? 是否可以通过硬件(硬件)设置来实现?

根据我的检查,设备的充电电流可以通过 I2C 更改,但不能通过硬件设置更改,

因为没有用于更改充电电流的引脚。

由 I2C 设定充电电流(REG04)  

默认充电电流是多少?

根据 d/s,默认模式充电电流为2.048A,预充电电流为128mA。

请帮助检查我的理解是否正确、谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的理解是正确的。  充电电流和预充电电流只能通过 I2C 寄存器进行更改。  上面的默认值为当前值。  

    BQ25616是 一款3A 独立充电器、使用电阻器设置充电电流。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈!

    您 的意思是,充电电流只能通过 I2C 寄存器设置(REG04)更改,而不能通过硬件设置更改。

    是这样吗?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

     

    充电电流不能由硬件更改。 但您可以使用 ILIM 引脚限制输入电流。 这将减少 SYS 电流和 BAT 电流。

     

    此致、

    Jeff