This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:电源正常低延迟

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880299/tps51285b-power-good-low-delay

器件型号:TPS51285B
大家好、

在 TPS51285B 中、EN1=EN2=LOW 后、PG 低电平延迟的时间是多少? 我发现启动延迟是典型值。 1.65ms、但我找不到低延迟。

如果可能、请提供最小值和最大值以及典型的低延迟。

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto-San、

    我还没有找到规格、但检查了一些测试波形、从 EN 低电平到 PG 低电平几乎没有延迟、您还可以在数据表中看到一些波形。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    感谢您的快速响应。

    数据表中波形的时间刻度看起来很长(10ms)、但延迟可能为几 ms。 因此、客户需要知道这种情况下的低延迟。

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    波形下方是我在之前的数据中发现的一张旧图、您可以看到即使刻度为2ms、也不会看到明显的延迟。

    由于  Cov-19的原因、我们仍然无法返回办公室、因此我无法再次对其进行测试、如果您有51225/51275/285板或客户板、您可以 对此进行仔细检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们正在通过电子邮件讨论他的问题、此主题将关闭。

    裕昌