请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51285B 大家好、
在 TPS51285B 中、EN1=EN2=LOW 后、PG 低电平延迟的时间是多少? 我发现启动延迟是典型值。 1.65ms、但我找不到低延迟。
如果可能、请提供最小值和最大值以及典型的低延迟。
此致、
Kazuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.