请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105-Q1 您好、TI 团队
如果我不使用外部 MCU、在安全计时器时间之前充满电时是否可以停止充电中途?
我的客户担心充电过量。
毕竟,使用外部 MCU 是否更容易,因为它需要 ADC 和逻辑?
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
如果我不使用外部 MCU、在安全计时器时间之前充满电时是否可以停止充电中途?
我的客户担心充电过量。
毕竟,使用外部 MCU 是否更容易,因为它需要 ADC 和逻辑?
此致、
高志林
您好、Hayashi-San、
我可以考虑使用硬件强制提前终止的几种方法。
1.使用 FET +串联电阻与底部 FB 电阻并联来改变调节阈值。 连接 MCU 后、其 GPIO 之一可以控制 FET 以增加电池稳压电压。
连接 MCU 时、使用 FET +串联电阻器与 ISET2并联、以设置较低的 ITERM 电流。
3.使用比较器将 VTSB 与 BAT 电压进行比较并将/CE 拉至高电平。 连接时、您必须使用 MCU GPIO 来更改它。
此致、
Jeff