This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:如何在没有 MCU 的情况下停止充电

Guru**** 2533430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878143/bq24105-q1-how-to-stop-charging-without-mcu

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

如果我不使用外部 MCU、在安全计时器时间之前充满电时是否可以停止充电中途?

我的客户担心充电过量。

毕竟,使用外部 MCU 是否更容易,因为它需要 ADC 和逻辑?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    我可以考虑使用硬件强制提前终止的几种方法。  

    1.使用 FET +串联电阻与底部 FB 电阻并联来改变调节阈值。  连接 MCU 后、其 GPIO 之一可以控制 FET 以增加电池稳压电压。

    连接 MCU 时、使用 FET +串联电阻器与 ISET2并联、以设置较低的 ITERM 电流。

    3.使用比较器将 VTSB 与 BAT 电压进行比较并将/CE 拉至高电平。  连接时、您必须使用 MCU GPIO 来更改它。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的快速响应。

    每种设置是否都需要 MCU?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    您的客户可以添加一个以 VTSB 为基准的外部比较器、以监控充电电压、然后驱动/CE 为高电平或以上项目1和2中的其中一个 FET。  然后、当连接 MCU 时、可以禁用比较器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、

    高志林