您好!
我尝试将 TPS55165-Q1用作 PCB 的 SMPS。
要求:
输入电压:6-32V
输出电压:12V
最大输出电流:500mA
我已经设计了一个布局(请参阅附件,4层,带实心接地层),在输入电压低于15V 时效果不是很好。 在6-15V 的电压范围内、输出电压不会达到12V、并且在某些值下、电感器会产生听起来不太健康的声音噪声。 对于高于15V 的输入电压、输出为12V、并且没有可闻噪声。
您是否有解决此问题的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试将 TPS55165-Q1用作 PCB 的 SMPS。
要求:
输入电压:6-32V
输出电压:12V
最大输出电流:500mA
我已经设计了一个布局(请参阅附件,4层,带实心接地层),在输入电压低于15V 时效果不是很好。 在6-15V 的电压范围内、输出电压不会达到12V、并且在某些值下、电感器会产生听起来不太健康的声音噪声。 对于高于15V 的输入电压、输出为12V、并且没有可闻噪声。
您是否有解决此问题的建议?
您好!
感谢您的快速回复。 我将在下一次 PCB 更新时尝试调整布局。 我认为最关键的领域是 VINL 引脚。 此时、我测量了500mV 峰间电压纹波。 当电感器发出不健康的声音时、该纹波最严重。 另一个关键区域可能是 VOUT 感测迹线。 我尝试将这些迹线分开布线。 但原理图看起来不错、不是吗?
是否有机会使用 TI TINA 中的 TPS55165-Q1仿真 SMPS 电路?
Tom
很抱歉、我忘记了布局文件。 e2e.ti.com/.../HVL143B_5F00_Main.SchDoce2e.ti.com/.../HVL143B_5F00_PCB.PcbDoc