This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:无法达到12V 的输出电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880138/tps55165-q1-can-not-reach-12v-as-output-voltage

器件型号:TPS55165-Q1

您好!

我尝试将 TPS55165-Q1用作 PCB 的 SMPS。

要求:

输入电压:6-32V

输出电压:12V

最大输出电流:500mA

我已经设计了一个布局(请参阅附件,4层,带实心接地层),在输入电压低于15V 时效果不是很好。  在6-15V 的电压范围内、输出电压不会达到12V、并且在某些值下、电感器会产生听起来不太健康的声音噪声。 对于高于15V 的输入电压、输出为12V、并且没有可闻噪声。

您是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的提问。 对于 TPS55165、布局非常关键。  请参考应用手册 SLVAEJ2以获取参考。

    如果需要、我还可以将 TPS55165EVM 电路板的 PCB 布局发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 我将在下一次 PCB 更新时尝试调整布局。 我认为最关键的领域是 VINL 引脚。 此时、我测量了500mV 峰间电压纹波。 当电感器发出不健康的声音时、该纹波最严重。 另一个关键区域可能是 VOUT 感测迹线。 我尝试将这些迹线分开布线。 但原理图看起来不错、不是吗?

    是否有机会使用 TI TINA 中的 TPS55165-Q1仿真 SMPS 电路?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在升压模式下会发生异常。 因此、您需要注意输出侧的布局。  

    您需要在底层下方至少使用2层 GND。

    连接了 TPS55165EVM sch 和 PCB。 请根据 EVM 严格放置 PCB。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记了布局文件。 e2e.ti.com/.../HVL143B_5F00_Main.SchDoce2e.ti.com/.../HVL143B_5F00_PCB.PcbDoc