This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:3.3V 输出的开关频率与输入电压间的关系图

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879557/lmr36015-q1-switching-frequency-vs-input-voltage-graph-for-3-3v-output

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、我想查看 3.3V 输出的开关频率与输入电压间的关系图。 如果您有、可以提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您的工作/设置条件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我只需要下面图表的3.3V 输出版本、我不需要关心我的工作设置条件。 你那是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您向我发送一封电子邮件(iven-su@ti.com)、以便我可以与专业工程师一起查看他们是否有数据。 谢谢。