This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:正在寻找 LCD 偏置解决方案

Guru**** 2519580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65100, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879776/tps65150-looking-for-a-lcd-bias-solution

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65100TPS65131

你(们)好

我正在向客户推荐 LCD 偏置解决方案。 请求为:VIN=5V;Vout:AVDD=10~14V、VGH =12V、VGL=-12V。 我已检查 TPS65150、TPS65131和 TPS65100。 不过,我不能确定哪一个最适合我们提出建议。

请您帮助我提供一些建议吗?

谢谢!

-落基山脉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2/14/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    TPS65150是此应用的最佳解决方案。

    此致、

    辽卡特