请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22965-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS22975
(1)当 VBIAS 设置为3.3V、VIN/Vou=0.9V 时、需要一个 CT 和压摆率之间关系的近似公式
(2)当 VBIAS=3.3V、VIN/VOUT=0.9V 且 CT=470pF 时、上升时间10%-90%是否为 191.34us [(0.38*470+34)*0.9]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
(1)当 VBIAS 设置为3.3V、VIN/Vou=0.9V 时、需要一个 CT 和压摆率之间关系的近似公式
(2)当 VBIAS=3.3V、VIN/VOUT=0.9V 且 CT=470pF 时、上升时间10%-90%是否为 191.34us [(0.38*470+34)*0.9]
您好、Eddie、
欢迎使用 E2E!
该公式仅适用于5V 的 VBIAS。 偏置电压将与上升时间直接相关、因此您将需要具有正确偏置电平的数据。 检查以下主题中的此数据:
此器件的应用是什么? TPS22965-Q1是一款汽车器件。 如果您的应用不是汽车应用、那么您可以使用 TPS22975做得更好、该器件具有引脚对引脚兼容性和热关断特性。