This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:上升时间公式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879547/tps22965-q1-rise-time-formula

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22975

(1)当 VBIAS 设置为3.3V、VIN/Vou=0.9V 时、需要一个 CT 和压摆率之间关系的近似公式

(2)当 VBIAS=3.3V、VIN/VOUT=0.9V 且 CT=470pF 时、上升时间10%-90%是否为 191.34us [(0.38*470+34)*0.9]   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    欢迎使用 E2E!

    我们在论坛上看到流量高峰。 我们将很快就您的问题与您联系。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    欢迎使用 E2E!  

    该公式仅适用于5V 的 VBIAS。 偏置电压将与上升时间直接相关、因此您将需要具有正确偏置电平的数据。 检查以下主题中的此数据:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/680698?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps22965-q1%2525203.3v

    此器件的应用是什么? TPS22965-Q1是一款汽车器件。 如果您的应用不是汽车应用、那么您可以使用 TPS22975做得更好、该器件具有引脚对引脚兼容性和热关断特性。