This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878678/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

我们使用 LM3410通过使用具有以下电路拓扑的模拟 PWM 来控制 LED 背光亮度。   

在以下两种情况下、我们会看到 LM3410 (烧坏的 IC)出现故障

1-    安装 C71时、附加电容会在存在负载的情况下损坏 LM3410 (LED 已插入)。  当电容设置为 4.7uf (移除 C71)时、电路按预期工作。   

2-    在移除 C71的情况下,如果以下电路在没有任何负载(未插入 LED)的情况下通电,则 LM3410会损坏。  

这两种故障都需要更换 LM3410。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1号:

    您使用的是什么电感器?  您的输出电压是多少?  有没有理由产生如此大的电容?

    尝试在 L1两端放置一个二极管、以查看其是否停止、阳极到 Vin、阴极到 SW。  足够大、以便在首次加电时承载4.7 uF 输出电容器的充电电流。

    对于数字2:

    查看数据表中的8.1.1.7和图14。  这是一个电流调节器、如果没有负载、电压将上升、直至发生导通。  当电压变得过高时、该电路会在 FB 上上上拉。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Vout 最大为14V   对于第1题、如果我将电容减小到4.7 uF、这可能不需要您建议的二极管

    对于数字2、我留下了一些不在同一页上的电路。  这是完整的电路。  加电时、即使没有负载、FB 也会看到一些电压。  您能否解释 FB 引脚上的电压电平会损坏 IC?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    fb 引脚上的 Absmax 为3V。  此外、我在 fb 引脚上看不到过压电路。  您添加的电路不会阻止开路 LED 灯串输出过压、这将损坏 LM3410。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、