This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 LM3410通过使用具有以下电路拓扑的模拟 PWM 来控制 LED 背光亮度。
在以下两种情况下、我们会看到 LM3410 (烧坏的 IC)出现故障
1- 安装 C71时、附加电容会在存在负载的情况下损坏 LM3410 (LED 已插入)。 当电容设置为 4.7uf (移除 C71)时、电路按预期工作。
2- 在移除 C71的情况下,如果以下电路在没有任何负载(未插入 LED)的情况下通电,则 LM3410会损坏。
这两种故障都需要更换 LM3410。
您好!
对于1号:
您使用的是什么电感器? 您的输出电压是多少? 有没有理由产生如此大的电容?
尝试在 L1两端放置一个二极管、以查看其是否停止、阳极到 Vin、阴极到 SW。 足够大、以便在首次加电时承载4.7 uF 输出电容器的充电电流。
对于数字2:
查看数据表中的8.1.1.7和图14。 这是一个电流调节器、如果没有负载、电压将上升、直至发生导通。 当电压变得过高时、该电路会在 FB 上上上拉。
此致、