Other Parts Discussed in Thread: LM25010, LMR14030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25010 主题中讨论的其他器件: LMR14030
大家好、
我正在为 LM25010寻找引脚对引脚兼容的器件、该器件能够支持高达2.4A 的输出电流。 重点是、在电路板相位移出期间、无法为方便起见而修改 PCB、而新的请求是针对特定电压轨性能的具体要求。 我可以修改四舍五入分量。
应用是:
VIN=36V、Vout=24V、IoutMAX=2.5A。
该原理图与数据表中的参考没有什么不同。
可以帮帮我吗?
谢谢!