This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:引脚对引脚替代品

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25010, LMR14030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878976/lm25010-pin-to-pin-alternatives

器件型号:LM25010
主题中讨论的其他器件: LMR14030

大家好、  

我正在为 LM25010寻找引脚对引脚兼容的器件、该器件能够支持高达2.4A 的输出电流。 重点是、在电路板相位移出期间、无法为方便起见而修改 PCB、而新的请求是针对特定电压轨性能的具体要求。 我可以修改四舍五入分量。

应用是:

VIN=36V、Vout=24V、IoutMAX=2.5A。

该原理图与数据表中的参考没有什么不同。

可以帮帮我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于 LM25010的 P2P 便携式设备、您可以在此应用中试用 LMR14030。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    LMR14030 采用不同的封装、因此不适合使用、无论如何、都要感谢您的回答。

    此致、