This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:完成握手以使用 Qi 发送器启动一致的无线电源传输时出现问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877075/bq51050b-issue-completing-handshaking-to-initiate-consistent-wireless-power-transfer-with-qi-transmitter

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51003

我有一个设计在无线电源 TX 板上使用 STWBC-WA、在接收器侧使用 TI BQ5105xB 芯片、我很难让握手和充电正常工作。 我使用的是 STEVAL-ISB045V1、Tx 线圈与我们用于设计的线圈交换。 我需要简单地工作并应用 arge,但无法使它始终如一地工作。 错误代码显示为 CONTRAL_ERROR_TIMEOUT、这会导致三个快速闪烁的指示灯重新启动 Qi 握手过程。 我需要通过 STWBC GUI 3.48软件对 STWBC 芯片上的一些可配置参数进行微调、以便进行简短的工作、但我正在寻找有关 CONTROL_ERROR_TIMEOUT 以及哪些设置可能会影响这一点的任何具体指导。 两个芯片都符合 Qi 标准、当我们启动电源传输时、我们可以看到制造商从接收器显示为 TI、因此工作正常。 我不想太多地调整、因为我不知道什么会损坏电路板。 如果有的话、我可以提供原理图。

数据表中的错误代码及其详细信息如下(我们看到 CONTRAL_ERROR_TIMEOUT):

这些是我们必须使用的可配置参数:

我们的 TX 线圈:TDK WT1512-22F2-ID

RX 线圈:TDK WR1210-27M8-ID

https://www.st.com/en/power-management/stwbc-wa.html

我们非常感谢您提供有关如何解决此错误的任何指导、并可根据需要提供更多设计文件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    I 问题可能是单元未调谐到正确的工作点、RX 正在要求 TX 增加(或降低)功率、并且它没有响应。

    看看 RX 的 RECT 引脚、您应该看到控制错误数据包(CEP)位于直流电平上吗?  TX 将解码 CEP、直流电平将发生变化。

    如果 TX 未解码、CEP 电平将不会改变。  CEP 每250ms 发送一次、即使不需要调整也是如此。  如果每30mS 发送一次较大的错误数据包。

    另一个可能的问题是 TX 无法达到足够高的功率来支持负载。  检查 TX 的工作点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。 TX 必须在一定程度上对数据包进行解码、因为我们在某一时刻使电力传输工作了大约10分钟。 ST 芯片适用于功率小于3W 的应用。 什么决定了 RX 从 TX 请求的直流电平? 我假设 RX 与 TX 通信、它在充电的设定点方面所寻求的是什么、TX 会尝试与之匹配。 我将在这里包含原理图的屏幕截图。

    我如何知道 TX 的工作点是什么? 这里是 STWBC-WA 的运行条件

    我们是否可以对设置执行任何操作、或者如果存在问题、这将是一些组件更改? 我们似乎有望使电力传输工作大约10分钟。 非常感谢您的帮助 Bill。

    此致、

    David Camp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是否可以使用 bq5105xB 动态整流器控制以大约10mA 的电流为 LIR1220电池充电? 需要更高的 VRECT 的应用? 为此、我们的 RILIIM、RFOD 和 RTERM 电阻器值需要是多少? 我在遵循有关这方面的数据表数学运算时遇到了一些问题。  BQ51003稍微深入地讨论了动态整流器控制、但 BQ5105xB 确实会说它存在于该器件中。 我们是否有机会设置一个简短的电话呼叫来讨论我们是否可以将这些芯片中的任何一个用于我们的应用?

    http://www.ti.com/lit/ml/slyt570/slyt570.pdf

    此致、

    David Camp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我们正在离线处理此问题、我将关闭此帖子、如果需要、可以在稍后打开。