Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ51003
我有一个设计在无线电源 TX 板上使用 STWBC-WA、在接收器侧使用 TI BQ5105xB 芯片、我很难让握手和充电正常工作。 我使用的是 STEVAL-ISB045V1、Tx 线圈与我们用于设计的线圈交换。 我需要简单地工作并应用 arge,但无法使它始终如一地工作。 错误代码显示为 CONTRAL_ERROR_TIMEOUT、这会导致三个快速闪烁的指示灯重新启动 Qi 握手过程。 我需要通过 STWBC GUI 3.48软件对 STWBC 芯片上的一些可配置参数进行微调、以便进行简短的工作、但我正在寻找有关 CONTROL_ERROR_TIMEOUT 以及哪些设置可能会影响这一点的任何具体指导。 两个芯片都符合 Qi 标准、当我们启动电源传输时、我们可以看到制造商从接收器显示为 TI、因此工作正常。 我不想太多地调整、因为我不知道什么会损坏电路板。 如果有的话、我可以提供原理图。
数据表中的错误代码及其详细信息如下(我们看到 CONTRAL_ERROR_TIMEOUT):
这些是我们必须使用的可配置参数:
我们的 TX 线圈:TDK WT1512-22F2-ID
RX 线圈:TDK WR1210-27M8-ID
https://www.st.com/en/power-management/stwbc-wa.html
我们非常感谢您提供有关如何解决此错误的任何指导、并可根据需要提供更多设计文件。