This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:推荐组件

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879748/ucc21520-recommended-components

器件型号:UCC21520

您好!  

我打算使用 UCC212520双通道栅极驱动器来驱动半桥 IGBT 模块。  

由于关断时 IGBT 需要负电压、因此我想参考上述组件数据表中图39的电路。  

但是 、对于原理图中使用的任何组件、没有建议。  

您是否可以为特定配置提供一些参考、建议和/或应用报告?  

此致、  

科斯塔·科特西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosta、

    根据 MOSFET 的 Qg 和开关频率选择 CA1和 CA2值。 齐纳 VZ 定义负偏置。 Rz 电流用于平衡 CA1和 CA2电压、该值通常在5-10千欧范围内。

    此致、

    江姚