请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 您好!
我打算使用 UCC212520双通道栅极驱动器来驱动半桥 IGBT 模块。
由于关断时 IGBT 需要负电压、因此我想参考上述组件数据表中图39的电路。
但是 、对于原理图中使用的任何组件、没有建议。
您是否可以为特定配置提供一些参考、建议和/或应用报告?
此致、
科斯塔·科特西斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我打算使用 UCC212520双通道栅极驱动器来驱动半桥 IGBT 模块。
由于关断时 IGBT 需要负电压、因此我想参考上述组件数据表中图39的电路。
但是 、对于原理图中使用的任何组件、没有建议。
您是否可以为特定配置提供一些参考、建议和/或应用报告?
此致、
科斯塔·科特西斯