This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:驱动 C3M0065090D MOSFET

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877648/uc3854-driving-c3m0065090d-mosfet

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件: UCC27524

大家好、

需要您对此提供输入。 我们需要验证是否可以使用 UC3854来控制 C3M0065090D MOSFET。 这是升压转换器控制器(外部开关)的要求。 应用范围为350-420V 直流输入至440V 直流输出、10A。 (4kW 输出)。  如果 IC 无法使用、您能帮我们提供替代产品吗?

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家 Jejomar 明天会回来。  谢谢。   ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我的理解是、您希望使用 UC3854作为直流输入升压。

    如果我的站立位置正确、我的答案是肯定的、UC3854可以使用直流输入。

    顺便说一下、该控制器具有1A 的驱动能力、如果需要进一步提高驱动能力、您可以在控制器和 MOSFET 之间添加一个驱动 IC、例如 UCC27524。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    C3M0065090D 是一款 SiC MOSFET、建议使用负电压关断。  

    我建议您使用正常的 Si MOSFET。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    客户希望使用 C3M0065090D MOSFET 并连接 到 UC3854。  UC3854是否能够驱动 C3M0065090D? 如果没有、您能推荐 UC3854的替代产品吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我知道许多客户使用类似的器件来驱动 SiC MOSFET、 并且它可以正常工作。

    在这种情况 下、根据 C3M0065090D 数据表、最小栅极阈值电压为2.1V @ 25C、1.6V @150C、其建议的运行栅极-源极电压为-4/+15V、同时使用15V 导通电压来获得较小的 RDS_ON、并使用较小的负关断电压来提高速度和可靠性。   UC3854的输出被内部钳位至15V、因此当 VCC>18V 时、最大输出电压为15V、通常为14.5V。  

    在我看来、UC3854可用于驱动 C3M0065090D、可能无法获得最佳的关闭速度和 RDS_ON。

    此致、

    Teng