Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27524
大家好、
需要您对此提供输入。 我们需要验证是否可以使用 UC3854来控制 C3M0065090D MOSFET。 这是升压转换器控制器(外部开关)的要求。 应用范围为350-420V 直流输入至440V 直流输出、10A。 (4kW 输出)。 如果 IC 无法使用、您能帮我们提供替代产品吗?
非常感谢您的参与。
此致、
Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC27524
大家好、
需要您对此提供输入。 我们需要验证是否可以使用 UC3854来控制 C3M0065090D MOSFET。 这是升压转换器控制器(外部开关)的要求。 应用范围为350-420V 直流输入至440V 直流输出、10A。 (4kW 输出)。 如果 IC 无法使用、您能帮我们提供替代产品吗?
非常感谢您的参与。
此致、
Jejomar
您好 Danilo、
我知道许多客户使用类似的器件来驱动 SiC MOSFET、 并且它可以正常工作。
在这种情况 下、根据 C3M0065090D 数据表、最小栅极阈值电压为2.1V @ 25C、1.6V @150C、其建议的运行栅极-源极电压为-4/+15V、同时使用15V 导通电压来获得较小的 RDS_ON、并使用较小的负关断电压来提高速度和可靠性。 UC3854的输出被内部钳位至15V、因此当 VCC>18V 时、最大输出电压为15V、通常为14.5V。
在我看来、UC3854可用于驱动 C3M0065090D、可能无法获得最佳的关闭速度和 RDS_ON。
此致、
Teng