This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:用于触发打嗝的电流感应电平是多少?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879161/ucc28951-what-is-the-current-sense-level-to-trigger-the-hiccup

器件型号:UCC28951

这可以通过数据表中的 eq 110 (对于电阻器)来计算吗?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    断续模式要求 ILIM 条件存在足够长的时间、以便 IDS 电流将软启动电容器放电至3.6V 关断阈值。

    当 CS 信号的峰值加上斜率补偿斜坡达到2V 阈值(VCS_LIM)时、ILIM 条件会发生。 因此、如您所述、所需的电流可由 eq110计算、但您也应添加到斜率补偿斜坡(RSUM)中。 当然、斜坡的贡献是占空比的函数、但主要贡献是 CS 信号的贡献。

    以下是 DS 的相关图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎一旦达到逐周期阈值、软启动电容将通过 I_DS 公式中所示的放电电流进行放电。  换言之、一旦达到逐周期阈值、便会开始自动切断与恢复过程。  在这种情况下、任何逐周期电流限制都不能永远持续。  我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    您是正确的、但还有其他一些需要考虑的事项。

    如果在 SS 电容器放电至3.6V 阈值之前 ILIM 条件消失、断续过程将停止并恢复正常运行。

    如果您有一个从 SS/EN 到 VREF 的上拉电阻器、以便放电电流不足以将引脚拉至3.6V 以下、则可以防止断续模式。 这将允许在电流限制下持续运行。

    这些选项和其他选项在 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-can-I-use-the-SS_5F00_EN-pin-to-control-the-Hiccup-time.docx 上的文档中进行了概述

    此致
    Colin