这可以通过数据表中的 eq 110 (对于电阻器)来计算吗?
谢谢!
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这可以通过数据表中的 eq 110 (对于电阻器)来计算吗?
谢谢!
劳伦
你(们)好、Lauren
您是正确的、但还有其他一些需要考虑的事项。
如果在 SS 电容器放电至3.6V 阈值之前 ILIM 条件消失、断续过程将停止并恢复正常运行。
如果您有一个从 SS/EN 到 VREF 的上拉电阻器、以便放电电流不足以将引脚拉至3.6V 以下、则可以防止断续模式。 这将允许在电流限制下持续运行。
此致
Colin