请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62040 团队、
希望将 TPS62040用于 TMS320F2837xD/F2838xD 的电源轨:
输入电压:5V、输出电压:3.3V/1.2V
我们查看了以下应用手册:
《µV <100nA Iq 降压转换器延长电池寿命、实现<150 μ V 的电压纹波》–SLVAEG1
-对于我们的上述用例、输出上是否需要 π 型滤波器?
-我们是否有 PCB 布局设计的应用手册/培训/指南以及如何设计以散热?
提前感谢、
A.