This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62040:在输出上使用 π 型滤波器? PCB 设计和散热指南?

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879298/tps62040-using-pi-filters-on-output-guidelines-for-pcb-design-and-heat-dissipation

器件型号:TPS62040

团队、

希望将 TPS62040用于 TMS320F2837xD/F2838xD 的电源轨:
   输入电压:5V、输出电压:3.3V/1.2V
我们查看了以下应用手册:
         《µV <100nA Iq 降压转换器延长电池寿命、实现<150 μ V 的电压纹波》–SLVAEG1

-对于我们的上述用例、输出上是否需要 π 型滤波器?
-我们是否有 PCB 布局设计的应用手册/培训/指南以及如何设计以散热?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我负责这个线程、您能给我两个电源轨的纹波规格吗? 这是电池供电的应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我们将继续脱机发言。 我在此附上了一个与 PCB 布局相关的有用文档的链接:

    www.ti.com/.../slyt614.pdf