This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:电阻负载的恒定电流源

Guru**** 2531860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877716/tps92515-constant-current-source-for-the-resistive-load

器件型号:TPS92515

尊敬的先生。

TPS92515将设计用于 LED 恒流驱动。

我的客户正在考虑将其用于电阻负载、作为恒流源。

这种用法是否没有问题?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以驱动电阻负载。  关断时间可能需要使用分流 FET 调光电路来启动、具体取决于负载和其他变量、或者可以将关断时间电阻器连接到 VCC。  如果您有操作的详细信息、我可以验证它。  VIN 范围、Vout 范围、电阻负载、开关频率、电感值、 等等

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San。  

    非常感谢您的提及。  

    VIN 将为20V。 将验证输出电压。  

    客户将使用 IADJ 引脚利用模拟调光功能。  

    他们希望了解要更改的输出电流控制

    范围为30mA 至300mA、步长为1mA。  

    数据表描述了200:1模拟调光比。  

    这是否意味着最小可控电流将为10mA (2A/200)?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调光比假定使用全范围的 Iadj。  由于电流感应电阻器在外部、因此该比率取决于电流感应电阻器值、而不是 TPS92515的最大电流。  Viaj 最大值为2.4V。 使峰值电流感应跳闸点为0.240V。  在为该设计进行最精确的模拟调光设计时、应将峰值电流设定点设置为使 Iadj 2.4V。

    了解他们计划使用的输出电压范围非常重要。  如果输入电压为20V、最大输出为15V、则10%模拟调光将导致大约1.5V。  在这样的设计中、最好将百分比电流纹波保持在低电平、因为输出电压会发生很大的变化、并且在调暗为低电平时、它将在低输出电压下运行。  这是由于关断时间控制电流纹波的方式。  了解他们计划使用的开关频率范围也很重要。  这是一个可变开关频率部分、由于 Vout 的较大变化、开关频率将在该工作范围内发生很大变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、