尊敬的先生。
TPS92515将设计用于 LED 恒流驱动。
我的客户正在考虑将其用于电阻负载、作为恒流源。
这种用法是否没有问题?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
调光比假定使用全范围的 Iadj。 由于电流感应电阻器在外部、因此该比率取决于电流感应电阻器值、而不是 TPS92515的最大电流。 Viaj 最大值为2.4V。 使峰值电流感应跳闸点为0.240V。 在为该设计进行最精确的模拟调光设计时、应将峰值电流设定点设置为使 Iadj 2.4V。
了解他们计划使用的输出电压范围非常重要。 如果输入电压为20V、最大输出为15V、则10%模拟调光将导致大约1.5V。 在这样的设计中、最好将百分比电流纹波保持在低电平、因为输出电压会发生很大的变化、并且在调暗为低电平时、它将在低输出电压下运行。 这是由于关断时间控制电流纹波的方式。 了解他们计划使用的开关频率范围也很重要。 这是一个可变开关频率部分、由于 Vout 的较大变化、开关频率将在该工作范围内发生很大变化。
此致、