我对 TPS26601的反向电流阻断功能有疑问。 当反向电流 Vin-Vout <-10mV 时、~FET 将在1.5us 后关断、而 Δ I FLT 信号将在45ms 后变为低电平。 μ~SHDN 引脚是否也会变为低电平或保持高电平? 当差分电压 Vin-Vout > 96mV 时、该部件是否会在70us 后再次导通? 我之所以提出这一要求、是因为我在应用中看到过电流尖峰后的反向电流、反向电流持续约40uS、该器件似乎不再开启、我还看到~Δ Σ SHDN 引脚被一直拉低 (供参考、当检测到过流时、我将器件设置为锁存模式)
谢谢