This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:反向电流阻断

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879267/tps2660-reverse-current-blocking

器件型号:TPS2660

我对 TPS26601的反向电流阻断功能有疑问。 当反向电流 Vin-Vout <-10mV 时、~FET 将在1.5us 后关断、而 Δ I FLT 信号将在45ms 后变为低电平。 μ~SHDN 引脚是否也会变为低电平或保持高电平? 当差分电压 Vin-Vout > 96mV 时、该部件是否会在70us 后再次导通? 我之所以提出这一要求、是因为我在应用中看到过电流尖峰后的反向电流、反向电流持续约40uS、该器件似乎不再开启、我还看到~Δ Σ SHDN 引脚被一直拉低 (供参考、当检测到过流时、我将器件设置为锁存模式)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sharina

    在 VIN-VOUT <-10mV 的反向电流条件下、器件应关闭内部 FET。 在这种情况下、SHDN 应保持高电平。 当反向电流条件消失时、DEICE 应恢复。 即(VIN-VOUT)> 110mV 时。

    您说过您在 TPS26601上看到电流尖峰后的反向电流。 该电流尖峰是否足以触发器件电流限制? 如果是、则器件正在检测过流情况并锁存。 在这种情况下、您需要切换 SHDN 引脚或对器件进行电源回收以恢复其运行。

    我建议查看有关电流尖峰事件的输入电压、输出电压、输入电流和 FLT 引脚状态。 这将使您能够了解器件是否正在进行过流检测。

    谢谢、此致

    Abhijeet