This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BQ78350-R2-DEVICE-FW

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878869/bq78350-r2-device-fw-bq78350-r2-device-fw

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350-R1BQSTUDIO

将 BQ76920 AFE 与 BQ78350-R1结合使用

使用器件型号:1E9B、固件版本2.02、内部版本28

温度使能  被设定为0x09 (外部 TS1出现)  并且温度模式为0x00。 (针对电池温度使用 TS1)

在 BqStudio (寄存器)中:

观察 TS1读数是否正确(29.2摄氏度)、但温度 显示为-273。

因此,SS 标志打开,不允许充电/放电

器件认为温度为-273的原因是什么? 必须禁用 UTC/UTD 保护才能对其进行充电/放电。

是否要设置任何其他标志/位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    默认情况下、温度启用值为09、温度模式启用值为00。  当我启动时、监测计地雷显示 TS1温度为24.6、 电池 温度为24.6。

    确保将 bqz 文件从 firmware 目录复制到 BQStudio 安装配置目录中、以便 BQStudio 使用适当的寄存器进行显示。  请务必刷新显示屏、以确保其不是旧信息。  如果在数据存储器中进行更改、请确保在需要时使用位字段进行"写入"。  

    如果这些建议不起作用、请回复、GG 文件可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们将 bqz 文件放在正确的位置后 、BQStudio 会显示正确的值。 谢谢。