请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW 主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQ78350-R1、 BQSTUDIO
将 BQ76920 AFE 与 BQ78350-R1结合使用
使用器件型号:1E9B、固件版本2.02、内部版本28
温度使能 被设定为0x09 (外部 TS1出现) 并且温度模式为0x00。 (针对电池温度使用 TS1)
在 BqStudio (寄存器)中:
观察 TS1读数是否正确(29.2摄氏度)、但温度 显示为-273。
因此,SS 标志打开,不允许充电/放电
器件认为温度为-273的原因是什么? 必须禁用 UTC/UTD 保护才能对其进行充电/放电。
是否要设置任何其他标志/位?