This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:查看原理图

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877485/bq24773-review-schematic

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

您好、TI、  
       我使用 BQ24773 和 bq28z610设计适用于 Khadas 3的充电器和电池管理系统。 它将是12V/3A 输入、1S/6A (20A*h)输出充电器。

我尝试使用比数据表和 EVM 中给出的更简单的原理图。

-我不需要输入电流监控器(ACN 和 ACP 引脚连接在一起并连接到 Vin)。
此外、我还将 BAT 电流感应电阻器降低至2m Ω。

-我不需要 BATFET、因为我使用 MCU 驱动的外部 MOSFET。


BQ24773在此原理图中是否正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    在未组装外部 PMOS BATFET 的情况下、不能使用此充电器。 由于采用 NVDC 架构、即使您不需要单独调节的系统电压、充电器也要求它正确运行线性模式并正确禁用充电。

    我还担心使用较低的 RSR 电阻器会影响稳压。 2m Ω 可能过低、转换器无法正常工作。 应考虑使用5m Ω 作为最小值。  

    我还会注意输出电容过大。 如果没有您拥有的电容和电感、谐振滤波器频率约为3.2kHz。 相反 、根据设计、10kHz 是最小电容(请参阅数据表的第9.2.2.4节"输出电容器")。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我在  电路中添加了 PMOS BATFET、并将电流感应电阻器更改为5m Ω。 至于输出电容器、我制作了一个具有直流偏置效应裕度的量。

    现在是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    即使考虑到直流偏置效应、您添加的100uF 极化电容器在很大程度上不会看到直流偏置效应、除非它也是陶瓷电容器。

    i 铝电解、铝聚合物或钽聚合物、我会考虑将其降低到68uF 或47uF、以保证安全。 提供直流偏置、陶瓷电容器@ 3x22uF x 20%降额在最坏的情况下、电容器降至大约13uF。 C13、C15和 C18也是一个额外的66uF 电容、我会将其移除或显著降低。 作为参考、该 EVM 在此节点上仅具有10uF 的电容。  

    我们还建议在 BAT 引脚和电池连接点之间添加10 Ω 电阻器。 您可以参考 EVM 原理图组件 R23。  

    在原理图上、您能确认 C12的值吗? 是0.1 μ F、还是更大? 如果较大、请减小到0.1uF。  

    请记住、您还已将 ILIM 引脚拉至接地、无需任何电阻分压器。 这没问题、但请注意、您需要更改寄存器设置以忽略此引脚。

    我们还建议在 LSFET 栅极-源极之间添加470pF 电容器、以帮助减轻 CGD 的影响。  

    此致、

    Joel H