主题中讨论的其他器件:BQ28Z610、
您好、TI、
我使用 BQ24773 和 bq28z610设计适用于 Khadas 3的充电器和电池管理系统。 它将是12V/3A 输入、1S/6A (20A*h)输出充电器。
我尝试使用比数据表和 EVM 中给出的更简单的原理图。
-我不需要输入电流监控器(ACN 和 ACP 引脚连接在一起并连接到 Vin)。
此外、我还将 BAT 电流感应电阻器降低至2m Ω。
-我不需要 BATFET、因为我使用 MCU 驱动的外部 MOSFET。
BQ24773在此原理图中是否正常工作?
谢谢你。