This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13383F4:如何在此应用中最大限度地降低功耗?

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878067/csd13383f4-how-to-minimize-power-dissipation-in-this-application

器件型号:CSD13383F4

 您好 FET 团队、

询问客户的问题-

我必须并联超级电容器。 一个是3F、另一个是0.5F。 我首先为小电容器充电至1V。 大电容器将该 FET 串联、作为接地开关。 当第一个小电容达到1V 时、我打开 FET、基本上将它们并联。 当在大约(1/6) V 的电压达到167mV 的平衡时、会在最初时出现大电流、然后衰减

对于0.5F 电容器、总串联电阻为0.3 Ω、对于3F 电容器、总串联电阻为0.07 Ω。 根据 DS、FET 为44m Ω。

我使用3.3V VGS 打开 FET。

该器件的尺寸虽小、但具有极高的吸引力 持续功耗仅为0.5W。

我可以增加额外的串联电阻、但可能不超过1-2欧姆。

我可以做的另一件事是、我宁愿不添加串联 R、而是通过在栅极上放置一个较大的 RC 时间常数来缓慢打开 FET、从而增加其 Rdson 并限制初始电流尖峰。

您会推荐什么?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您提出问题并向您的客户推广 TI FET。 正确的做法是、限制流经 FET 的电流的唯一因素是其 RDS (on)。 添加串联电阻有助于限制电流、但会减慢从较小的超级电容器到较大的超级电容器的电荷转移。 例如、1欧姆 x 3F = 3s 时间常数。 不确定这是否可用于客户的应用。 添加 R-C 是减缓 FET 关断的常用方法。 它还会减慢器件的关断速度。 根据我的经验、我可能会选择 R-C 时间常数。 但是、我们还需要确保 FET 在数据表图10中指定的 SOA 限制范围内运行。 应该能够进行一些相对简单的仿真。 是否有任何时序要求? 这将有助于确定合适的 R-C 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我将关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请通过定期电子邮件联系我。