大家好、
当 BQ24600在 VCC < SRN 条件下进入睡眠模式、并且 VREF=3.3V LDO 被禁用时。 在此期间、是否可以通过二极管将外部电源作为以下电路施加到 VREF 引脚?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 JEFF-SAN:
客户应用中有两种模式、一种是交流适配器(24V 输入)模式、另一种是电池(2节锂离子电池)模式。
在交流适配器(24V 输入)模式期间、BQ24600正常运行、输出 VREF=3.3V。
在电池(2节锂离<SRN condition, then does not output VREF. 子电池)模式期间、BQ24600会在 VLED 指示灯下进入睡眠模式
在电池模式期间、系统 CPU 也从 TS 线路继续监控电池组温度。 然后、外部+3.3V 通过二极管施加到 TS 电阻器网络。 最初、VREF 引脚和 TS 电阻器网络之间也有一个二极管(反向保护)。 但出于某种原因、他们正在考虑移除 VREF 引脚和 TS 电阻器网络之间的二极管。
因此、在睡眠模式下、通过二极管的外部+3.3V 电压直接施加到 VREF 引脚。
在上述情况下、VREF 引脚是否存在任何问题/损坏?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya
您好、Ninomiya-San、
TS 温度阈值配置为 VREF 的%、用作 TS 电阻分压器网络的上拉电阻。 热敏电阻根据温度改变电阻、温度被检测为 TS 上的电压。 在外部3.3V 电源和 VREF 之间使用二极管会导致额外的压降、因为二极管的原因、TS 上的上拉精度以及随后的温度检测精度将很低。 在整个时间内、TS 直接上拉至外部3.3V 电源轨比 VREF 更容易。