This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:向 VREF 引脚施加外部电源

Guru**** 2539050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878549/bq24600-apply-external-power-supply-to-vref-pin

器件型号:bq24600

大家好、

当 BQ24600在 VCC < SRN 条件下进入睡眠模式、并且 VREF=3.3V LDO 被禁用时。 在此期间、是否可以通过二极管将外部电源作为以下电路施加到 VREF 引脚?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    我们尚未测试此配置。  您能解释一下应用外部基准的目的吗?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    客户应用中有两种模式、一种是交流适配器(24V 输入)模式、另一种是电池(2节锂离子电池)模式。
    在交流适配器(24V 输入)模式期间、BQ24600正常运行、输出 VREF=3.3V。
    在电池(2节锂离<SRN condition, then does not output VREF. 子电池)模式期间、BQ24600会在 VLED 指示灯下进入睡眠模式

    在电池模式期间、系统 CPU 也从 TS 线路继续监控电池组温度。 然后、外部+3.3V 通过二极管施加到 TS 电阻器网络。 最初、VREF 引脚和 TS 电阻器网络之间也有一个二极管(反向保护)。 但出于某种原因、他们正在考虑移除 VREF 引脚和 TS 电阻器网络之间的二极管。

    因此、在睡眠模式下、通过二极管的外部+3.3V 电压直接施加到 VREF 引脚。
    在上述情况下、VREF 引脚是否存在任何问题/损坏?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

      TS 温度阈值配置为 VREF 的%、用作 TS 电阻分压器网络的上拉电阻。 热敏电阻根据温度改变电阻、温度被检测为 TS 上的电压。 在外部3.3V 电源和 VREF 之间使用二极管会导致额外的压降、因为二极管的原因、TS 上的上拉精度以及随后的温度检测精度将很低。 在整个时间内、TS 直接上拉至外部3.3V 电源轨比 VREF 更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、外部3.3V 电源轨与 VREF 的3.3V 输出之间仍然存在轻微的不准确性、这可能会因 IC 而稍有不同、但不像通过二极管提供外部3.3V 电压那样精确。