This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3102:LM3102

Guru**** 2529100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878608/lm3102-lm3102

器件型号:LM3102

设计新的电源降压稳压器。

我们需要个噪声极低的5伏电源、大约20 - 30 uVrms

输入12伏(稳定)最大2、5A、工作温度范围约为30ºC 40ºC μ V

我尝试在 LDO 电压稳压器部分找到一个稳压器、这些稳压器无法处理上述规格。

我尝试使用 webench 工具并借助 LM3102、UL3836、tps563200DDCR 进行设计。 通过仿真这些设计、负载瞬态过高。

是否可以向正确的方向指出我选择合适的稳压器?

此致 Hans。 (荷兰)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    对于极低输出噪声应用、我建议使用2级解决方案。 降压转换为 LDO。 降压转换器可调节至恰好高于 LDO 输出的电压、因此 LDO 不会耗散太多热量。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答、我正在考虑以下配置。 我将从 LM5116mh (仿真电流模式)开始、通过 webench 仿真、负载瞬态纹波大约为120mVrms、之后我可以使用 LDO 或2级低通滤波器。 (电源端54/55)

    是否还有其他噪声级别更低的降压稳压器(LDO 除外)?

    此致 Hans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    LDO 将是您实现低噪声的最佳选择。 下面是 我们 的低噪声 LDO 列表。

    Sam