Other Parts Discussed in Thread: LM3102
设计新的电源降压稳压器。
我们需要一个噪声极低的5伏电源、大约20 - 30 uVrms
输入12伏(稳定)最大2、5A、工作温度范围约为30ºC 40ºC μ V
我尝试在 LDO 电压稳压器部分找到一个稳压器、这些稳压器无法处理上述规格。
我尝试使用 webench 工具并借助 LM3102、UL3836、tps563200DDCR 进行设计。 通过仿真这些设计、负载瞬态过高。
是否可以向正确的方向指出我选择合适的稳压器?
此致 Hans。 (荷兰)