This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:输出电压0.85V

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878466/tps82130-vout-0-85v

器件型号:TPS82130

您好!

是否可以使用此模块 TPS82130 生成0.85V?

如果您能向我详细介绍尝试在0.8V 至0.9V 之间生成 VOUT 的其他客户、请不胜感激。 他们是否遇到了任何问题?

谢谢、

Saril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saril、请查看以下相关主题 :e2e.ti.com/.../831788

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saril、

    我应该提到的一个注意事项是、当输出电压较低时、您可能更有可能达到器件的最短导通时间、这将使开关频率从标称2MHz 降低。 如果您查看 数据表中1V 曲线的图22、您可以看到1V 时的开关频率对于12V 输入接近于1.6MHz。 达到0.85V 输出时、开关频率甚至会更低、可能更接近1.2MHz。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    除了增加纹波之外、这种频率降低是否会引起任何严重问题?

    谢谢、

    Saril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saril,没有严重的问题。 -kris