请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 您好!
是否可以使用此模块 TPS82130 生成0.85V?
如果您能向我详细介绍尝试在0.8V 至0.9V 之间生成 VOUT 的其他客户、请不胜感激。 他们是否遇到了任何问题?
谢谢、
Saril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Saril、请查看以下相关主题 :e2e.ti.com/.../831788